Płaszcz wewnętrzny przewodu – niewidoczny element, który decyduje o niezawodności

W kablach do pracy w ruchu każdy szczegół ma znaczenie. Jednym z elementów, o których rzadko się mówi, a który odgrywa kluczową rolę w trwałości i bezpieczeństwie przewodu, jest płaszcz…

Czytaj dalejPłaszcz wewnętrzny przewodu – niewidoczny element, który decyduje o niezawodności

Nadmierne ścieranie izolacji przewodów – jak rozpoznać problem i skutecznie mu zapobiegać?

Nadmierne ścieranie izolacji przewodów to jeden z częstszych problemów w aplikacjach z ruchomym okablowaniem. W najnowszym odcinku serii filmów Dr chainflex, ekspert igus® diagnozuje ten problem u klienta i krok…

Czytaj dalejNadmierne ścieranie izolacji przewodów – jak rozpoznać problem i skutecznie mu zapobiegać?

Przewody odporne na temperaturę – niezawodność od -40°C do +180°C od igus

Niezależnie od tego, czy pracujesz w chłodni, hucie, na morzu czy w hali produkcyjnej – tam, gdzie temperatura nie zna kompromisów, potrzebujesz pewnych rozwiązań. Dowiedz się, jak chainflex - przewody…

Czytaj dalejPrzewody odporne na temperaturę – niezawodność od -40°C do +180°C od igus

Systemy prowadzenia energii w ruchu – dlaczego Metal-Technika od 15 lat stawia na rozwiązania igus

Kluczowym elementem każdej maszyny przemysłowej, w której niezawodność i trwałość mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji są systemy prowadzenia energii w ruchu. Firma Metal-Technika, od lat korzysta z rozwiązań igus…

Czytaj dalejSystemy prowadzenia energii w ruchu – dlaczego Metal-Technika od 15 lat stawia na rozwiązania igus

Awarie przewodów komunikacyjnych w przemyśle. Kable chainflex jako odpowiedź na potrzeby rynku

Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex https://youtu.be/utkCFZWxrfI Tej jesieni, przy współpracy z Agencją Content Creation, przygotowaliśmy serię filmów poświęconą problemom, jakie generują awarie przewodów i rozwiązaniu, które im zapobiega.…

Czytaj dalejAwarie przewodów komunikacyjnych w przemyśle. Kable chainflex jako odpowiedź na potrzeby rynku

Smart plastics by igus. Konserwacja predykcyjna w zastosowaniach przemysłowych

Wraz z postępującą cyfrową transformacją w sektorach przemysłowych, rosnące znaczenie zyskuje minimalizacja przestojów i maksymalizacja efektywności operacyjnej. Firma igus, pionier w dziedzinie ruchomych tworzyw sztucznych oraz inteligentnych materiałów, wnosi do…

Czytaj dalejSmart plastics by igus. Konserwacja predykcyjna w zastosowaniach przemysłowych

60 lat igus! Z garażu do sukcesu, czyli historia firmy igus®

Z garażu do sukcesu… Znacie już takie opowieści, prawda? Czy historia firmy igus® może Was jeszcze czymś zaskoczyć? Przekonacie się sami. Zapraszamy na opowieść o budowaniu międzynarodowego przedsiębiorstwa, w którym najważniejsi są ludzie i innowacje.

Czytaj dalej60 lat igus! Z garażu do sukcesu, czyli historia firmy igus®

Przewody olejoodporne do maszyn. Dlaczego kable chainflex są najlepszym rozwiązaniem?

Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex https://youtu.be/7C6667trCIk?si=jnsgLFIMim8VFXPq W środowiskach przemysłowych, przewody zasilające maszyny są narażone na trudne warunki, w tym zanieczyszczenie olejem. Bez odpowiedniej ochrony mogą ulec…

Czytaj dalejPrzewody olejoodporne do maszyn. Dlaczego kable chainflex są najlepszym rozwiązaniem?

Świński ogon i efekt korkociągu, czyli jak igus walczy z problemem skręcających się kabli

Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex Tej jesieni, przy współpracy z Agencją Content Creation, przygotowaliśmy serię filmów poświęconą problemom, jakie generują awarie przewodów i rozwiązaniu, które im zapobiega.…

Czytaj dalejŚwiński ogon i efekt korkociągu, czyli jak igus walczy z problemem skręcających się kabli

Awarie maszyn przemysłowych – jak ich unikać? i.Sense od igus synonimem monitorowania stanu e-prowadników

Sposobem na awarie maszyn przemysłowych, a dokładnie na ich uniknięcie, jest i.Sense od igus. To system monitorowania stanu z technologią inteligentnych czujników do gromadzenia danych z maszyn i urządzeń. W…

Czytaj dalejAwarie maszyn przemysłowych – jak ich unikać? i.Sense od igus synonimem monitorowania stanu e-prowadników