Zdjęcia z trasy – Brazylia

Zaczeliśmy w Rio de Janeiro…

Następnie ruszyliśmy na południe w stronę Sao Paulo.

W Sao Paulo, zatrzymaliśmy się w biurze. Spotkaliśmy również busa, który towarzyszył nam w podróży.

Z Sao Paulo pojechaliśmy przez Santos do miejscowości Curitiba.

Kurytyba była jednym z miast, w których odbywały się Mistrzostwa Świata

Udało nam się wjechać na były stadion Mistrzostw Świata, gdzie większość krzesełek zawiera w swojej konstrukcji nasze łożyska iglidur (w sumie 240000).

 

12

Z Kurytyby ruszyliśmy jeszcze dalej na południe do Joinville, gdzie odwiedziliśmy słynną Akademię Baletu Bolszoj.

Stąd ruszyliśmy do “niemieckich miasteczek” Pomerode i Blumenau

Blumenau jest słynne z organizacji corocznie festiwalu Oktoberfest, który jest trzecim z największych na świecie.

Z Blumenau pojechaliśmy przez Florianapolis do Porto Alegre

 

Stąd udaliśmy się do przepięknych wodospadów w Foz do Iguacu.

 

Niemiecka technologia w Brazylii

Brazylia jest jednym z najwiekszych producentów maszyn rolniczych na świecie. Każdego roku, zbiera się tu miliony ton soi, trzciny cukrowej, etanolu czy kawy

Niemiecka technologia w Brazylii

igus zwiększa wydajność maszyn rolniczych takich jak opryskiwacze, ciągniki itd. Zwłaszcza w tych maszynach, potrzeba rozwiązań, które radzą sobie w trudnych warunkach, takich jak brud, wstrząsy i wysokie obciążenia krawędziowe. Bezsmarowność i długa żywotność są równie ważne, więc łożyska igus to idealnie rozwiązanie do każdego rodzaju maszyn rolniczych (więcej informacji na: http://www.igus.pl/wpck/5156/agriculture)

Niemiecka technologia w Brazylii.2

Kuhn jest wiodącym producentem maszyn rolniczych. Firma powstała w 1828 roku i zatrudnia ponad 3000 pracowników

Niemiecka technologia w Brazylii.3

Kuhn wykorzystuje produkty igus w opryskiwaczach. Zobaczcie wywiad aby dowiedzieć się więcej

Wersja ENG

https://youtu.be/Zxi2CxSC7S4

Opuściliśmy Sao Paulo i kierujemy się na południe. Po drodze mijaliśmy miejscowość Curtiba, która ma około 1,7 miliona mieszkańców i jest największym miastem w południowej Brazylii. Curtiba była jednym z miast, w których były rozgrywane Mistrzostwa Świata FIFA. Tu odbyły się między innymi mecze Hiszpania vs Australia czy Ekwador vs Honduras

Niemiecka technologia w Brazylii.4

Stadion jest w stanie pomieścić 40 000 fanów. Tysiąc krzeseł, wyposażonych jest w bezsmarowne łożyska iglidur GLW.

Niemiecka technologia w Brazylii.5

Każde z nowych, białych krzeseł, zawiera sześć łożysk igus

Niemiecka technologia w Brazylii.6

iglidur GLW jest bardzo tanim, bezsmarownym rozwiązaniem do produkcji masowej. Głównie stosowanym w aplikacjach statycznych, gdize łożyska są w ruchu tylko od czasu do czasu (więcej informacji na: http://www.igus.de/iPro/iPro_02_0022_0000_PLpl.htm?c=PL&l=pl)

Niemiecka technologia w Brazylii.7

Większość ze starych siedzeń, będzie wkrótce zastępowana nowymi. W meczu plastik vs metal, plastik wychodzi na prowadzenie. Mieliśmy również okazję wjechać na boisko

Niemiecka technologia w Brazylii.8

Jeżeli znasz portugaliski, to polecamy ciekawy artykuł o drużynie piłkarskiej Atlético Paranaense http://www.atleticoparanaense.com/site/noticias/detalhe/34937/Carro-da-Igus-que-passar-por-30-pases-esteve-na-Arena.

Niemiecka technologia w Brazylii.9

Przed meczem  i po meczu, kibice mogli relaksować się w ogrodzie botanicznym

Niemiecka technologia w Brazylii.10 Niemiecka technologia w Brazylii.11

Z miejscowości Curtiba, wyruszyliśmy na południe do Joinville. Joinville, nie jest bardzo znanym miejscem, chyba że jesteś miłośnikiem baletu

Niemiecka technologia w Brazylii.12

Joinville to oddział słynnej akademii baletu Bolszoj w Moskwie.

Niemiecka technologia w Brazylii.13

Przyjeżdzają tu studenci z całej Ameryki Południowej. Szkoła przyjmuje około 40 z 500 zainteresowanych, opłaca zakwaterowanie oraz codzienne wydatki.

Niemiecka technologia w Brazylii.14

Joinville nie jest znana tylko ze szkoły baletu, ale także wyznacza początek części Brazylii, w której mieszka wielu Niemców

Niemiecka technologia w Brazylii.15

“Niemieccy Brazyliczycy” żyją w całym kraju, ale zdecydowana większość z nich mieszka na południe od Sao Paulo. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie Niemieckie dialekty razem, to są oni drugim najczęściej używanym językiem w Brazylii. Brazylijski rząd przeprowadził w 2000 roku spiś ludności i okazało się, że około 12 milionów obywateli ma niemieckie korzenie. Pierwsi Niemcy osiedlili się tu już w 19 więku. Nieudana niemiecka rewolucja w 1848 roku, sprowokowała falę imigrantów. Wielu z nich przybyło do Santa catarina, gdzie założyli takie miasta jak Joinville, Pomerode czy Blumenau.

Niemiecka technologia w Brazylii.16

Obecnie, Pomerode jest uważane za najbardziej niemieckie miasto, około 50 procent mieszkańców mówi po niemiecku.

Niemiecka technologia w Brazylii.17

Niemiecki jest nadal pierwszym językiem, którego uczął się w szkołach. Również niemiecke tradycje są utrzymywane np Pommernfest

Niemiecka technologia w Brazylii.18

Niektórzy z mieszkańców mają krasnale ogrodowe w ogrodzie, co jest bardzo niemieckie. Także styl budowania domów jest niemiecki

Niemiecka technologia w Brazylii.19

Ten dom jest najstarszym w Pomerode, i został zbudowany w 1860 roku

Niemiecka technologia w Brazylii.20

Nie daleko z Pomerode, leży większe miasto Blumenau. Raz do roku “Deutsche Ville Park” jest miejscem dla trzeciego największego Oktoberfest na świecie

Niemiecka technologia w Brazylii.21 Niemiecka technologia w Brazylii.22

Zaprezentowaliśmy samochód na wjeździe. Ludzie byli ciekawi na temat wycieczki dookoła świata. Nawet księżniczki ostatniego Oktoberfest pokazały się na zdjęciu

Niemiecka technologia w Brazylii.23

Obecnie jesteśmy na trasie do Florianapolis. Trasa prowadzi wzdług wybrzeża, a po drodze mijaliśmy piekną plażę

Niemiecka technologia w Brazylii.24

będę was informował na bieżąco

Sascha