iglidur® w trasie – Austria

Pierwszym przystankiem iglidur® w trasie po Europie była Austria. Spędziliśmy 7 dni w Austri, podróżując z Linz i Wiednia przez Graz i Salzburg aż to siedziby igus® Austria w Ampflwang.

W weekend dotarliśmy do Wiednia, stolicy Austrii i zwiedziliśmy trochę tego pięknego miasta. W nocy, zobaczyliśmy pięknie oświetlone centrum i kilka historycznych miejsc jak katedra św Szczepana, Pałac Hofburg czy Opera Narodowa. Następnego dnia wynajeliśmy rowery i zabraliśmy dry-tech®-box’a na przejażdżkę. Zbadaliśmy Wiedeń podczas słonecznego dnia, zjedliśmy tradycyjny Wiener Schnitzel, słodkości z Naschmarkt i starczyło jeszcze czasu na relaks w parku miejskim.

Na początku tygodnia, mieliśmy naszą pierwszą konferencję prasową w Wiener Prater. Jest to duży publiczny park rozrywki, ze słynnym diabelskim młynem. Dziennikarze przyjechali aby zaczerpnąć informacji o firmie igus® i podróży naszego samochodu. Po dwóch rundach na diabelskim młynie, z pięknym widokiem nad Prater, event zakończył się pysznym obiadem w pobliskiej restauracji.

IW graz, odwiedziliśmy wieżę zegarową. Ciekawostką jest, iż mniejszą wskazówkę dodano wiele lat po powstaniu wieży, w związku z czym jest ona krótsza i pokazuje minuty. Natomiast ta oryginalna, będąca w zegarze od początku jest długa i wskazuje godziny.

Salzburg słynie z historii opartej o Mozarta. Jego kolebką jest dziś muzeum otwarte dla zwiedzających. Co więcej, słynna czekolada o nazwie Mozartkugeln, jest tutaj wszędzie, próbowaliśmy jej i jest świetna.

W tygodniu, odwiedziliśmy wielu naszych klientów z branży motoryzacyjnej, którzy produkują komponenty takie jak skrzynie biegów czy amortyzatory. To było bardzo interesujące, móc zobaczyć, że produkty igus® są wykorzystywane w wielu aplikacjach i jakie wyzwania spotykają klientów.

Impreza charytatywna i 50 rocznica igus®, odbyły się w kinie w Regau. Przybyło około 200 przyjaciół, aby zobaczyć nowy film o iglidur® w trasie, oraz komedię “Winterkartoffelknödel”. Ostatecznie, igus® Austria przekazał 1,600 Euro na pomoc dzieciom z zespołem downa, a cała impreza była kręcona przez lokalną telewizję. Kliknij tutaj!

Na koniec naszej podróży przez Austrię, odwiedziliśmy siedzibę igus® Austria w Ampflwang, przed wyjazdem do Holandii. Na filmie są miejsca które odwiedziliśmy.

Chcieliśmy podziękować wszystkim z igus® Austria za ich wielką gościnność. Co więcej, doceniamy zaangażowanie działu sprzedaży, który pokazał nam i zaprosił nas w wiele ciekawych miejsc.

https://youtu.be/av8hQoPgAXk

Pozdrawiamy – cała załoga iglidur® w trasie!

Karl, Nils i Sandor

Kilka zdjęć z ostatnich dni-2

Anioł Północy oraz Zamek w Edynburgu


dry-tech®-box i załoga iglidur® w trasie przed – Angel of the North (Anioł Północy)

a tutaj spotkaliśmy Pana, który grał na kobzie, przed zamkiem w Edynburgu.


Samochód iglidur® słucha dźwięków kobzy.

Natomiast po drodze na wyścigi samochodów Smart, jechaliśmy przez New Forest. Słońce świeciło tak pięknie, że postanowiliśmy się na chwilę zatrzymać mimo naszego napiętego harmonogramu.


Nasz Samochód iglidur® cieszy się pięknem New Forest.

Więc…nie spiesz się przez życie, zatrzymaj się na chwilę i ciesz się tym momentem!

Ale w niedziele już nie mieliśmy czasu aby się zatrzymać!

9 listopada był dniem wyścigów samochodów Smart, oraz Remembrance Sunday -Doroczna uroczystość Remembrance Sunday (Niedziela Pamięci) obchodzona jest w niedzielę najbliższą dacie 11 listopada. Jest to faktycznie święto wojska, upamiętniające rozejm zawarty tego dnia w 1918 roku na froncie zachodnim, co zakończyło działania zbrojne pierwszej wojny światowej

Chwila ciszy na wyścigach

Darowizny dla dzieci potrzebujących

Spędziliśmy kilka dni w Holandii, widzieliśmy sporo aplikacji i przejechaliśmy kilkaset kilometrów. igus® Holandia i Elcee (sprzedawca łożysk iglidur®) przekazali darowiznę w wysokości 1 Euro za każdy przejechalny kilometr dla Opkikker. Jest to fundacja, która organizuje “Opkikkerdag” (dzień Opkikker). Dzień pełen przygód dla dzieci z przewlekłymi chorobami i ich rodzin.

Kolejna darowizna została przekazana już w igus® UK. Z pomocą burmistrza Northampton i jego żony, igus® UK przekazał 2,500 Euro dla Gosset Ward. Jest to oddział w głównym szpitalu w Northampton i specjalizuje się w intensywnej opiece noworodków, które potrzebują ścisłej opieki w pierwszych dniach ich życia.

Darowizny dla dzieci potrzebujących

co wyróżnia firmę igus®?

To laboratorium! Z celem, aby zapewnić najlepszy plastikowy produkt dla klienta za każdym razem, igus® dysponuje największym laboratorium, gdzie odbywają się testy i eksperymenty. Na 1,750 m2 testowej przestrzeni, standardowe i specjalne elementy, jak i gotowe systemy e-prowadników, przewody chainflex® i różne łożyska iglidur® są analizowane.


To jest tylko jedna z części laboratorium!

e-chains®

Ponad 2000 testów dla prowadników E-Chain® i kabli jest przeprowadzane rocznie, aby przetestować wytrzymałość oraz różne konfiguracje e-prowadników. Ze względu na ich szerokie zastosowanie, komory klimatyczne są jedną z części laboratorium. Przesuwy do 130 m, złożone ruchy 3D, różne przyspieszenia i promienie gięcia również są badane.

chainflex® cables

Zawsze ponad 700 aktualnie testowanych przewodów i aż 2 miliardy cykli testowych rocznie. Testujemy same przewody, oraz jako zmontowane kompletne systemy.

iglidur®-bearings
15,000 testów rocznie – dotyczących tarcia i zużycia, co jest równoznaczne z 41 testami dziennie. Ponad 300 stanowisk testowych, jest w stanie sprawdzać wiele produktów w tym samym czasie. Analizujemy między innymi takie czynniki jak temperaturę, brud, chemikalia, obciążenia, ruch, zużycie i ścieranie.

Wszystkie wyniki są opisane i przechowywane w bazie danych igus®, dzięki czemu mamy możliwość tworzenia narzędzi internetowych. Dlatego żywotność produktów igus® można obliczyć online!.

W sumie, laboratorium testowe i pozyskane wyniki to serce igus®, które pomaga klientom wybrać odpowiedni produkt do ich aplikacji.

Zostańcie z nami!

Karl

Kilka zdjęć z ostatnich dni-1

Spędziliśmy trochę czasu w Amsterdamie

Kilka zdjęć z ostatnich dni-1dry-tech®-Box pomiędzy wieloooma rowerami w stolicy Holandii – Amsterdam.

Zwiedzanie Brukseli, Belgia.


Nasz samochód iglidur® przed “Atomium” – Bruksela.

Zabawa z dry-tech®-box’em przed Palace of Justice.


Palace of Justice – Antwerpia

Prawdziwy test dla naszego samochodu iglidur®, gaz do dechy!


Numer 100 to nasz samochód iglidur®. Na torze wyścigowym w Zolder – Belgia!

Aplikacje – KTM Technologies GmbH

W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy KTM Technologies GmbH w Anif/Salzburg

Nasz samochód iglidur® stoi obok “X-Bow”. Z tyłu, eksperci odkrywają nowe produkty igus®.

KTM Technologies jest firmą usługową, skoncentrowaną na wdrażaniu projektów, projektowaniu, prototypach i doradztwie. Bazując na kreatywności, innowacyjnych metodach i doświadczeniu, rozwiązania z najwyższej półki będą tworzone dla klientów z różnych sektorów. Jednym ze znanych produktów “X-Bow”, pojazd zbudowany na bazie CFRP – Carbon Fiber Reinforced Plastics – czyli tworzywa wzmacnianego włóknem węglowym.

X-Bow”

Celem było opracowanie dwumiejscowego roadster’a, z najlepszym stosunkiem mocy do masy jak tylko to możliwe. Dlatego lekka konstrukcja jest niezbędna, więc materiały takie jak tworzywa sztuczne stają się coraz bardziej popularne. Produkty igus® są do 7 razy lżejsze niż podobne elementy metalowe.


Produkty igus® są do 7 razy lżejsze niż podobne elementy metalowe.

Firma KTM Technologies zastosowała produkty igus® w pojeździe “X-Bow”. Poniższy rysunek przedstawia trzy różne aplikacje.

Aplikacje - KTM Technologies GmbHWidok kokpitu “X-Bow” (Łożyska są podświetlone): Po lewej – łożyska iglidur® w układzie kierowniczym oraz łożyska igubal® wspierające łączenie drzwi z ramą samochodu, Po prawej – dwa łożyska iglidur® w zawiasie do podnoszenia drzwi.

Z jednej strony łożyska iglidur® były więc wykorzystane do wsparcia układu kierowniczego oraz drzwi. Zapewniają one niskie tarcie podczas kręcenia kierownicą oraz przy otwieraniu drzwi. Z drugiej strony łożyska igubal® wspierają łączenie sprężyny drzwi z ramą samochodu. Łożysko sferyczne umożliwia ruch wieloosiowy, dzięki temu otwieranie drzwi jest płynne.

W sumie, ta edycja jest limitowana do 100 samochodów w cenie wyjściowej 50.000 Euro. Każdy samochód ma 240KM i przyśpiesza 0-100 km/h w 3,9 s.

Samochód iglidur® odwiedził inżynierów i projektantów KTM Technologies.

Chcielibyśmy podziękować KTM Technologies za ich gościnność i niezwykłą szanse na przyjrzenie się bliżej “X-Bow”

dziękujemy!

igus® wraz z załogą “iglidur® w trasie”

Zdjęcie dnia!-41

Dzień otwarty w igus w Kolonii!

Po lewej – Darowizna 25.000 Euro od igus dla Tatort – Straßen der Welt e.V. (Stowarzyszenie praw dzieci i walki z biedą), Sascha Laufenber (były przedstawiciel iglidur® w trasie) oraz Klaus J. Behrendt i Dietmar Bär (Aktorzy z Tator – Zespół z Kolonii); Po prawej – Selfie, Ja, Nils, Sandor, Frank Blase (CEO igus GmbH), Gerhard Baus (General manager łożysk iglidur®), Felix (Gospodaż), a na dole Panorama wydarzenia i Kasalla na scenie.

Page 9 of 19« First...7891011...Last »